This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:TI 雷达作为距离测试盒 — 目标仿真器

Guru**** 2610615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1530545/iwrl6432aop-ti-radar-as-range-test-box---target-simulator

器件型号:IWRL6432AOP

工具/软件:

在使用 TI 雷达器件进行应用时、是否可以使用同一雷达器件  

制作距离测试盒或目标模拟器、确定我们是否可以在附加相移的情况下传输接收到的信号

多普勒仿真。 请澄清。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahalakshmi:  

    我的理解是、您希望使用第二个雷达器件通过相移进行传输、以“模拟“主题(第一个)雷达器件的多普勒空间。

    如果我的理解不正确、请纠正我。  

    其中最大的挑战是 LOS 将不同步。 这可能会导致距离空间本身出现误差。 因此、在多普勒空间中、它至关重要。 和可能无法跟踪相同距离库的相位差来检测速度。

    通过适当的距离和相位偏置校准、速度估算对于雷达器件来说非常准确。 可以测试距离空间以及角度精度、以估算距离和相位精度、这样可以在不直接验证的情况下很好地估算多普勒空间精度。  

    同样、通过做出一些线性调频脉冲修改、可以提高接收信号的 SNR 以改进检测。

    谢谢、

    Swarnendu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我无法理解这一段

    “通过适当的距离和相位偏置校准、速度估算对于雷达器件而言非常准确。 可以测试距离空间以及角度精度、以估算距离和相位精度、这样可以在不直接验证的情况下很好地估算多普勒空间精度。  

    同样、通过做出一些线性调频脉冲修改、可以提高接收到的信号的 SNR 以改进检测“

    您是说我们可以将 TI 器件用作目标仿真器吗?

    我们需要对目标进行仿真以测试距离。在实验室中、有两个 TI 雷达、一个用于雷达、另一个用于目标、

    模拟 5 米到 25 米的目标范围

    我们是否可以延迟将接收到的信号环回到传输

    请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahalakshmi:

    雷达器件无法接收信号、增加相位延迟和发送相同的信号。 因此、从技术上讲、雷达器件不能用作目标仿真器。

    该范围只能使用连续波 (CW) 信号以间接方式进行测试。 这样、我们可以使用一个器件的 TX 来验证另一个器件的 RX。 如果这似乎有用、我可以对此作更多的解释。 请告诉我。

    您可以查看 https://www.ti.com/lit/an/spracx7/spracx7.pdf (第 2 节“低成本制造设置“)中介绍的一些低成本设置。

    谢谢、

    Swarnendu