This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:温度监测

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1531202/awr6843-temperature-monitor

器件型号:AWR6843

工具/软件:

你好。

我想查询 AWR6843 的温度监测信息。

1.温度传感器:tmpRx0、 tmpRx1、tmpRx2、 tmpRx3、tmpTx0、  tmpTx1、 tmpTx2、tmpPm 、tmpDig0、tmpDig1  

  我想问上面传感器的温度值是否是结温。

2、 在温度监测功能中,温度设置为–40~140,我想询问该温度是否在雷达性能保证范围内。

 

/*温度监测器*/

rlTempMonConf_t gTempMonCfg ={

   .reportMode      = mmw_monitor_report_mode、

   .reserved0       = 0、

   .anaTempThresholdMin =–40、

   .anaTempThresholdMax = 140、

   .digTempThresholdMin =–40

   .digTempThresholdMax = 140、

   .tempDiffThresh  = 50、

   .reserved1       = 0、

   .reserved2       = 0、

};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.温度值是结温值。

    2.

    毫米波器件设置为在–40 至 125°C 的温度范围内工作。