This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:DCA1000EVM 在无限模式下自动停止 LVDS 记录

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1530631/awr2944evm-dca1000evm-automatically-stops-lvds-record-in-infinite-mode

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM

工具/软件:

您好:

我想知道为什么 DCA1000EVM 和 DCA1000EVM_CLI_Control.exe 应用程序会在 DCA1000 配置为“无限“停止模式时自动停止记录。

我需要的功能是 DCA1000EVM 仅在我向 STOP_RECORD 发送命令时停止录制、因为我要连续打开和关闭多个 CBUFF 软件会话、而不会关闭或超时、从而中断录制过程。

此外、什么是 HSI 标头?  向每个 CBUFF 软件会话添加 HSI 标头是否可以解决此问题?  

例如、当我运行 AWR2544EVM 的 CBUFF SW 流示例(但针对 AWR2944EVM 进行了修改)时、对该应用程序运行“DCA1000EVM_CLI_Control.exe start_record config.json“会在代码完成后自动停止记录。 DCA1000 记录是否由于超时或调用 CBUFF_CLOSE 或其他 CBUFF 驱动器函数而停止?

1.如果是超时,时间周期是多长,是否有办法延长?

2.如果是函数调用,是否有特定的寄存器写入会关闭连接?

3.或者 DCA1000EVM CLI_Control 应用程序以某种方式检测并关闭连接吗?

注意:我使用的是 mmWave Studio 版本 03_01_04_04

非常感谢您的帮助。

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    下面是 hsiheader.h 文件中的屏幕截图、您可以在其中找到 HSI 标题的详细说明。

    在每个 CBUFF 软件会话中添加 HSI 标头是否可以解决此问题?  [/报价]

    否、这不能解决问题。

    如果是超时、时间期限是多长、是否有办法延长时间?

    我认为我们不能配置超时。

    要了解 DCA1000 CLI 架构、您可以在 C:\ti\mmwave_studio_中查看文档 \mmWaveStudio\ReferenceCode\DCA1000\Docs。

    此致、

    Samhitha

    [/quote]