This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:对于 IWRL6432、通过 SPI 读取 ADC 数据、但 SPI 引脚不工作

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1530989/iwrl6432boost-read-adc-data-via-spi-for-iwrl6432-but-spi-pin-is-not-working

器件型号:IWRL6432BOOST
主题:IWRL6432 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家:

我正在使用 IWRL6432 雷达、并希望通过 SPI 获取原始数据。 我遵循了这些 说明 、并能够获得原始数据。 经过几次成功的尝试,我尝试再次启动传输,它不起作用。

我重新配置了电路板、并成功完成了重新配置、但 SPI 数据传输不再起作用。 为了进行检查、我将雷达的 SPI 引脚连接到示波器、并且 CS 和中断引脚没有显示信号。

SPI 引脚是否损坏、或者您是否已经出现过此类问题并可以提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这可能是一种可能性、因为数据采集以前可以进行。 您能否运行一次 SDK SPI 驱动程序示例并进行检查?  

    您还可以先使用逻辑分析仪检查 SPI 时钟。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    感谢您的回答、我解决了这个问题。 配置完成后、我仍然必须发送消息“sensorStart 0 0 0“以让电路板开始测量。