This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:I can't 导入基于 AWRL6844 的车内演示 CCS 工程

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1528791/awrl6844-i-can-t-import-the-in-cabin-demo-ccs-project-base-on-awrl6844

器件型号:AWRL6844

工具/软件:

我想将演示工程从 Radar Toolbox-3.10.00.05 中的 AWRL6844 InCabin Demos 导入到 CCS V20 中、但下图显示了错误、但我下载了 SDK-06-00-04-01 并将其放入 C:\ti 中。 顺便说一下、我将它复制到 CCS V20 的工作区路径中、但问题仍未解决。 您能告诉我原因吗? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Albert、

    感谢您就此导入问题联系我们。 我建议仔细检查 SDK 是否已被 CCS 识别。 在 CCS 的左上角、导航至 File -> Preferences -> Code Composer Studio Settings。 在 General -> Products 下、可看到 CCS 自动发现的产品。 您可以通过单击圆形箭头符号触发手动刷新、该符号将再次检查任何产品发现路径、以查看是否有任何新的软件包可用。

    如果这对我有帮助、请告诉我。

    谢谢、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我已解决有关导入工程的问题。 但还有一个问题。 在我公司、我们的代码保存并编辑在名为 R 的加密磁盘中、但 CCS 安装在 C disk 中、其工作区路径也位于 C disk 中、我无法编写代码、因此我无法将代码复制到 C disk 中并在其中工作。 如何切换工作区? CCS v9.0 中有一个选择选项、但我可以在 V20 中找到该选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Albert、

    很抱歉耽误你的时间。 要切换工作区、请转到 File -> Open Folder、然后选择任何文件夹作为新工作区。 工作区主要是基于 CCS 20 的文件夹。 您可以在 以下 E2E 博文 CCS 20 用户指南中阅读有关该概念的更多信息。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Kristien