This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:检查 DSP 内核 (C674x) 上的全局变量的问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1529964/iwr6843aop-issue-with-inspecting-global-variables-on-dsp-core-c674x

器件型号:IWR6843AOP
主题:IWR6843 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好:

我们正在使用 IWR6843、并尝试调试 DSP 内核 (C674x) 上的一些全局变量。 我们的目标是在代码执行期间手动检查和修改其值。

我们已经声明了全局变量(例如,float或)uint32_t,并在代码中设置了断点。 但是、当执行在断点处停止时、这些变量显示为 做出响应 即使它们应在运行时修改过也是如此。

在 IWR6843 的 DSP 内核上调试全局变量时、是否有任何具体的考虑因素?
这是否与编译器优化、存储器映射(例如 L2/L3/共享 RAM)或调试符号配置有关?

我们使用的是 Code Composer Studio 和官方毫米波 SDK(版本 X.X.X.X)。

提前感谢您的帮助或指导!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您能告诉我您正在使用哪个版本的 CCS、以便我能提供更好的指导吗? 某些视图/工具的位置可能会有很大不同、具体取决于您使用的是基于较旧的 Eclipse 还是新的 VS Code 样式 IDE。 另外、您当前如何检查该值? 您只是在断点暂停时将鼠标悬停在变量上、还是在 监视/表达式视图中进行检查?

    此致、

    Josh