This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM75B:LM75BIMM-5/NOPB 和 LM75BIMMX-5/NOPB 之间的差异

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1528743/lm75b-difference-between-lm75bimm-5-nopb-and-lm75bimmx-5-nopb

器件型号:LM75B

工具/软件:

 LM75BIMM-5/NOPB 和 LM75BIMMX-5/NOPB 之间是否存在 FFF 差异 ? 一个可以代替另一个吗、无需考虑测试或可靠性问题? 尝试确定它们是否是 1:1 的直接替代产品。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    LM75BIMM-5/NOPB 和 LM75BIMMX-5/NOPB 是同一器件。 它们会直接替换。

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、Meredith。 奇怪的是、器件型号上的“X"表示“表示什么? 我找不到器件型号的命名规则。

    此致、

    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “x"命名“命名来自国家实验室。  LM75BIMMX-5/NOPB 与  LM75BIMM-5/NOPB 器件没有不同。

    此致、

    Meredith McKean