This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:关于电流传感器

Guru**** 2610615 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1530697/iwr6843isk-about-current-sensor

部件号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:INA226

工具/软件:

您好、

IWR6843ISK 配备了电流传感器 (INA226: 3.3V 和 1.8V 以及 1.2V 和 1.0V)。

电流传感器信息的用途是什么?  

它是否用于纠正某些内容?

此致、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流传感器本质上用于测量相应电源轨上的电流、并得出不同用例的功耗值。 通过 I2C 接口、这些传感器连接到雷达器件、并通过软件读取当前数字。

    谢谢、

    Swarnendu