This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:ADC 采样与闪存器件之间是否有任何连接?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1527738/awrl1432-is-there-any-connection-between-adc-sampling-and-flashing-the-device

器件型号:AWRL1432
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好导出、

请问 Uniflash 刷写过程和这两个 ADC 采样通道之间是否有任何连接?

这两个挂起的路径将如何影响器件的刷写过程?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    部署了具有以下电路的 GPADC 通道以监控电源电压 (1.8V 和 1.2V)、预计不会影响刷写过程。

    请详细说明一下您在这里的观察结果。  

    谢谢、

    Swarnendu