This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843AOP:如何传输连续波和相关特性

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1526877/iwr1843aop-how-to-transmit-continuous-wave-and-related-features

器件型号:IWR1843AOP

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我希望此消息能帮您找到答案。
首先、请注意、此邮件已使用 AI 翻译。

我想将 IWR1843AOP 配置为以固定频率发送连续波、以便测量其传输特性。
我按照随附图中所示的步骤连接了 DCA1000 并在 mmWave Studio 的“ContStream"选项“选项卡中配置了设置。

问题 1
此配置是否会导致 IWR1843AOP 以 77GHz 的频率持续发送波形?
启用“Stream Enable“是否会启动连续波传输?


此外,我尝试使用“捕获和后处理“功能,但只有几秒钟的捕获生成了两个 1GB 文件和一个 700MB 文件,如附件所示。
当我在“Display(显示)“选项卡中选中“Post Processing(后处理)“时、会收到如图所示的错误消息。
当然、我知道由于使用了连续波传输并且未设置线性调频脉冲配置、因此无法执行物体距离测量。

问题 2.
在哪些情况下需要使用“基本分析配置“和“捕获和后处理“功能?

就这些。 非常感谢您的支持。

此致、