This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:连续模式是否受 mmwave_studio_cli 支持?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843, IWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1524295/iwr1843boost-is-continuous-mode-supported-by-mmwave_studio_cli

器件型号:IWR1843BOOST
主题:IWR1843 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在使用mmwave_studio_cli_xwr18xx.bin固件和mmwave_studio_cli.exe工具来配置 IWR1843 升压。

我正在尝试使用以下配置文件运行连续模式:/radar_toolbox//tools/studio_cli src /profiles/profile_continuus_mode_xwr18xx.cfg

然而,当我运行该工具,一切似乎都正确配置sensorStart,直到,我得到以下错误:

================= mmWave Studio CLI 应用===================

通过 UART 配置毫米波传感器器件...
dfeDataOutputMode 2
已完成
channelCfg 2 1 0
已完成
adcCfg 2 1
已完成
adcbufCfg –1 0 1 1
已完成
低功率 0 0
已完成
ContModeCfg 77 0 0 6000 0 30 0 1024
已完成
lvdsStreamCfg –1 0 1 0
已完成
sensorStart
已触发 DCA1000 捕获
【错误】毫米波器件没有用于 CLI CMD 的 RSP
器件配置过程中的【错误】[–1]
============ mmWave Studio CLI 应用程序:exit ===========

相比之下、当我使用profile_monitor_xwr18xx.cfg配置时、一切都正常、数据保存正确。

我的问题是:
 使用 mmwave_studio_cli 时是否支持连续模式下的 LVDS 数据捕获?


此致、
Bartlomiej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在查看您的查询。 请允许我们在一天或两天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    理论上应该支持 Studio CLI 工具、但不再支持该工具、如果可能、用户更倾向于使用 mmWaveStudio。

    DCA1000 常见问题解答 E2E 帖子

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试了几个版本的二进制文件、它们都在发送 CLI 命令后返回相同的结果:

    >>> sensorStart

    <<< sensorStart
    <<例外情况:./mss/mmw_lvds_stream.c、第 813 行

    您以前是否遇到过此问题?

    我不希望修改固件、除非只是进行少量修复或调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此处不需要更改固件即可实现连续波工作、仅需正确配置输入参数。 但是、如果可能、您是否可以改用 mmWaveStudio 应用尝试连续波模式捕获? 它具有 GUI、因此入门要容易得多。 我们在内部使用相同的工具来执行连续波模式以及器件所需的各种表征。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、使用 mmWave Studio GUI 时连续波模式工作正常。

    但是、我已经使用 pybind11 将 RF_API 移植到 Python、以构建我自己的自定义应用。 由于使用此方法可以成功地以线性调频脉冲模式工作、因此我希望它也能用于连续波模式功能。 遗憾的是、连续波模式在您的应用或自定义方法中都不起作用、我在这两种情况下都看到了相同的错误。


    该问题可能与配置有关 — 也许.cfg IWR1843BOOST 的 RADAR_TOOLBOX 中的 DEFAULT_CW 文件没有正确设置为连续波模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    遗憾的是、我们不支持在原始数据捕获方面调试自定义应用、因为如果流式传输在 mmWaveStudio 中正常运行、那么我们建议使用、尽管这很不方便、具体取决于捕获设置。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    除了我的应用外、mmwave_studio CLI 中的 CW 模式也不起作用、尽管在理论上应该如此。

    此致、
    Bartlomiej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Bartlomiej、

    mmWaveStudio 而不是 mmwave_studio CLI 呢?

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1296472/awr1843boost-how-to-enter-continuous-wave-without-using-dca1000/

    此致、

    Pedrorm