This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:如何将距离多普勒 SNR 转换为 CFAR SNR 要求

Guru**** 2611195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1529832/awr2944evm-how-to-convert-range-doppler-snr-to-cfar-snr-requirement

器件型号:AWR2944EVM

工具/软件:

您好、

这表明、在定义的配置中、我能够实现  20dB 的距离 — 多普勒 SNR。

1.如何将该 SNR 转换为 CFAR SNR?

2.在哪里可以得到“检测速率与 CFAR SNR 阈值之间的函数 关系“和“误报与 CFAR SNR 阈值之间的函数关系“的曲线?

此致

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    如何将该 SNR 转换为 CFAR SNR?

    如果信号强度大于 CFAR 噪声+给定的 CFAR 阈值、则会检测到物体。

    在哪里可以得到“检测速率与 CFAR SNR 阈值的函数关系“和 “误报与 CFAR SNR 阈值的函数关系“的曲线?

    我们没有这样的图。

    此致、

    Samhitha