This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:PMIC_CLKOUT 节点(串联电阻 10K)

Guru**** 2415400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1520359/awr1843aop-pmic_clkout-node-series-resistance-10k

器件型号:AWR1843AOP

工具/软件:

该 EVM 板设计为沿 PMIC_CLKOUT 节点方向插入一个串联电阻 (10K)、然后进行 3.3V 电压分布(顶部为 7.87K、底部为 82.5K)。
在其电路板上、它设计为具有 3.3V 电压分布(顶部 7.87K/底部 82.5K)、无串联电阻。

设计中没有串联电阻是否没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发送编修。 您能告诉我们您的目标市场和终端应用吗?

    再次感谢、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道你在想什么,但我知道你在想什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、为了将其分配给合适的团队、我们需要知道终端应用是什么、例如 ADAS、门感应或泊车辅助等

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这用于泊车时的障碍物检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的输入。 让我分配给合适的团队。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Minkyu、  

    对于与 TDO 进行多路复用的 SOP0、串联电阻是必需的。 但是、对于 PMIC CLK_OUT、不需要它。
    我看到这个工程提出了很多与原理图相关的问题。 您是否能够从 TI 端审阅原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 我认为这是答案。 谢谢你。