This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1133:TMC1133 中外部电压 VOC 公式中的分母 2.5 是什么?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1529933/tmcs1133-what-is-denominator-2-5-in-formulae-for-external-voltage-voc-in-tmc1133

器件型号:TMCS1133

工具/软件:

在 TMCS1133 精密 1MHz 霍尔效应电流传感器数据表中、我可以看到用于计算    的公式为 VOC =(S*IOC)/2.5。

分母值 2.5 是指零电流输出电压吗? 如果是、计算 TMCS1133B5A 的 VOC 时、是否应该使用 1.65?

此外、我需要使用一个测量值约为 21A 的电流传感器  。我们系统中的可用电源电压为 3.3V。TMCS1133B2A 是否适合此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    数据表中的 2.5 值不是来自零电流输出电压、而只是相同电流电平下的 VOC 电压与 Vout 的比率。

    TMCS1133B2A 非常适合测量 21A。 这是双向器件、因此整个测量范围为–31A 至+31A。 如果您只测量正电流、则 TMCS1133C4A 的测量范围为–2.3A 至+28.7A、可在相同的电压范围内提供更好的分辨率。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV