This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:在定制电路板中、从晶体生成 40MHz 时钟所需的步骤是什么。

Guru**** 2579405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1516539/awr1843aop-in-the-custom-board-what-are-the-required-steps-to-generate-the-40-mhz-clock-from-cryastal

器件型号:AWR1843AOP

工具/软件:

您好团队:


我参考 AWR1843AOPEVM 原理图和电路板文件、设计定制电路板。 我能够在 AWR1843AOP 电源引脚上生成所需的 3.3V、1.2V、1.0V 和 1.8V 输出电压、但 AR_1V8_APLL 和 AR_1V8_SYNTH 除外。

同时、40MHz 晶体不会生成时钟、但当我检查过 AR_XTAL_P 上的电势后、 输出电压为 21mV、而 AR_XTAL_N 为 640mV。  

我检查了封装、原理图、引脚连接、看起来不错。

我可以 根据数据表中所述获取 AR_NRST、AR_WARMRST、AR_OSC_CLKOUT 除外 。

通过 USB (RS232 转 UART)、我尝试刷写  out_of_box_1843_aop.bin 文件、方式与评估板的相同。  在设备管理器中、当我们将定制电路板连接到笔记本电脑时、会提供 2 个 COM 端口。 显示意外接收到的数据错误、请在下图中找到、以便更好地理解。



根据上述观察结果、您能否指导我如何执行具体步骤来跨晶体获得 40MHz 时钟?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    一旦释放 NRESET 并且所有电源稳定、晶体将自动启动、无需执行任何操作来启动 XTAL。

    您将需要分享原理图来进一步进行调试、因为您的设计可能存在问题。

    另外、请确认这是工业还是汽车应用、以便将其引导至正确的人员进行支持。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Adrian。

    如您所述、我已经尝试释放 nRESET、但仍无法在定制板上的晶体上获得 40MHz 时钟。

    为定制电路板供电后、其仅绘制的 140mA、而在同一 (AWR1843AOPEVM) 评估板中、它正在消耗 300mA 电流、是否应该不生成 40MHz 时钟?

    由于我将此电路板用于工业应用、因此我可以直接向您分享原理图而不是论坛吗?


    此致、
    Sapana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sapana、

    谢谢、由于这是一个工业应用、我将会提到对工业雷达的支持。 仅支持 ADAS 应用。  

    另外、看起来同一主题上还有另一个主题。 我将请求我们是否可以将讨论合并为一个主题。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1513765/awr1843aop-crystal-oscillator-not-generating-40-mhz-signal 

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    对我来说、也可以在该主题上获得解决方案、如果您尽早提供解决方案、这将非常有帮助。

    您能否 分享一个链接 、以便我可以上传原理图、更加清晰?


    此致、
    Sapana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于我仅支持 ADAS 应用、工业应用团队的 Blake 将接管该问题。 他将很快在这里答复。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sapana,

    您能否探测 Vbg 电容器上的电压?

    谢谢!

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Blake、

    VBG 电容器上的电压为 0.89V。

    在此之后、我将在 P 端子处探测晶体、结果显示为 21mV、在 N 端子处显示为 640mV、但在此处未获得波形。

    您能指导一下我应该遵循什么确切的基准测试设置吗? 比如、我需要将毫米波升压卡与定制电路板一起使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否在 NRESET 释放时测量 SOP 线路上的电压?