This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:如何测量具有高压偏置的电容

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1526990/fdc2214-how-to-measure-a-capacitance-with-high-voltage-bias

器件型号:FDC2214

工具/软件:

尊敬的团队:

客户希望使用 FDC2214 测量电容器的电容、但电容器中具有 0V 至 50V 的偏压。

我们是否有任何可以在这种情况下测量电容的方法?

此外、我们认为我们可以在线路中添加一个交流耦合电容器来过滤直流电压、但在这种情况下、它们可以正确测量电容。

请参阅以下脚本:

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    我需要对此进行研究。  我可以回到你那里,我找到的 Tues, 6/17,下周.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    这是一个有趣的器件用例、我们之前未见过。  一些注意事项...

    1.与精确的绝对测量相比、该器件更适合测量电容变化。

    2.我不确定电容器上的电压对测量有何影响。  这将需要对您的系统进行一些表征。  您还需要保护 FDC 器件的输入、以确保不会对输入施加高电压。

    3.您可以尝试在 EVM 上实现此电路来观察测量结果、但请务必采取某种措施(直流块)来保护 FDC 免受高压影响。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    他们已经在演示板中实现了此电路、但他们发现可以正确测量电容。

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yishan、

    好极了。  只要他们保护 LDC 免受 50V 信号的影响、我就不会看到任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    抱歉、添加交流耦合电容器后无法测量电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的更新。  我们以前没有进行过这类测试、因此、他们遇到问题并不奇怪。  您是否有关于他们在 EVM 上看到的内容的一些信息。  是否没有信号?  它们能否探测电容器上的信号引脚?