This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5055-Q1:DRV5055-Q1 与 DRV5055 之间的差异

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5055-Q1, DRV5055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1529344/drv5055-q1-difference-between-drv5055-q1-and-drv5055

器件型号:DRV5055-Q1
主题: DRV5055 中讨论的其他器件

工具/软件:

这 2 个霍尔效应传感器之间有何功能差异? 它们在功能上是等效的吗?  

  1. DRV5055-Q1 (DRV5055A3EDBZRQ1)
  2. DRV5055 (DRV5055A3QDBZT)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    感谢您发布到传感器论坛!

    DRV5055-Q1 和 DRV5055 之间的区别在于、Q1 器件 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准、而非 Q1 器件不符合。 除此之外、这两款器件在功能上是相同的。

    此致、

    ~Alicia   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 感谢您的答复。