This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TUSS4440:BOOSTXL-TUSS4440

Guru**** 2612735 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1529349/boostxl-tuss4440-boostxl-tuss4440

部件号:BOOSTXL-TUSS4440
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-TUSS4470

工具/软件:

我对有疑问  

BOOSTXL-TUSS4470

我正在设计一种不依赖于接收回波的超声波测距系统。 这是单向 ping。 我将接收器放置在始终与超声波 发送器一致的目标上。 当超声波 发射器发射超声波脉冲时、目标上的超声波接收器系统将通过射频信号通知并启动其自己的计时器、在接收到超声波脉冲时、它将停止其计时器、并根据声速确定它与发射器的距离。 我不想重新发明这个系统的车轮原型设计、并且相信使用两个 BOOSTXL-TUSS4470 电路板是进行系统原型设计的理想选择。 我相信该板载接收器前端的性能将比我组装在一起的任何试验板前端超声波接收器都要好得多。  
 
以下是我的问题:
1) 假设我可以使用其中的 2 块板对此系统进行原型设计,我是否正确? 您的电路板使用同位 Tx 和 Rx Elements。 但是、我将仅使用位于目标板上的一个板的 TX 侧和第二个板的 Rx 侧。 目标上的 BOOSTXL Rx 板将需要接收来自并置的 ESP32 处理器的“超声波脉冲启动“信号、以启动 Rx BOOSTXL 板上的 ToF 计数器。 当 Rx BOOSTXL 板检测到超声波脉冲时、它会计算 ToF 并将其发送到并置的 ESP32 进行处理。 我是否只能通过这种方式将 BOOSTXL 板用作超声波接收器?  
 
2) 我的其他选项是启动一个计时器,当它从发射单元接收“超声波脉冲启动“信号时,它将有一个集成的射频系统将信号发送到 Rx 系统。 然后、与 BOOSTXL Rx 板并置的 ESP32 可以监测来自 BOOSTXL 接收器板的“脉冲检测“信号、以停止其内部计数器并确定 ToF。 BOOSTXL 板上是否有可供 我的 ESP32 监测的脉冲检测信号引脚? 或者、我是否必须在 BOOSTXL 板上点击迹线来获取信号?  
 
3) 我是否有办法禁用用作超声波发送器的 BOOSTXL 板的接收器侧以节省 功耗 、并同样禁用作为连接到目标的接收器的 BOOSTXL 板的发送器部分?
 
4) 该“仅限 Ping “超声波测距系统的 Tx 和 Rx 单元的原型将由电池供电。   您能否估算使用 3000mA 电池为处于 TX 模式且仅以 80Hz 的速率传输 40kHz 脉冲的 BOOSTXL 板供电的时间、或者 BOOSTXL 板的平均功耗是多少?
 
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您发布到传感器论坛!

    请参阅以下主题、了解如何将 BOOSTXL-TUSS4470 配置为双静态配置、允许您使用一个 EVM 作为 Rx、使用另一个 EVM 作为 Tx:

    BOOSTXL-TUSS4470:双静态配置 

    关于电路板的功耗、通常取决于提供给 EVM 的电压和电源。 为了获得最准确的数字、我建议使用您计划使用和使用的电源(在本例中为电池)来测量电流消耗。

    此致、

    ~Alicia