This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3004:照度读数问题

Guru**** 2580365 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1527789/opt3004-lux-reading-issue

器件型号:OPT3004

工具/软件:

您好的团队、

我的客户目前在使用 OPT3004 环境光传感器的产品测试过程中遇到问题。

 

在我们的分析中、一个传感器返回的勒克斯读数为 1719lux 大约的照射下产生的亮度 2298lux

基于这个结果、我们的内部工程师得出结论、传感器为 NG、因为在此类照明条件下、它超出了预期的输出范围。

 

但是、根据 OPT3004 数据表 、“电气特性“表仅指定条件下的精度 2000lux 白色 LED 照明

可接受输出范围为的情况 1600lux 至 2400lux

 

我们想与 TI 确认:

  1. 施加 2298lux 输入并使用插值实现按比例缩放的照度输出是否有效?
  2. TI 是否为 2000 lux 条件(例如,2298lux)之外的照度输入定义了官方精度范围或测试方法?
  3. 如果传感器在 2298lux 输入下的读数为 1719lux、那么这是否被视为超出规格?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、  

    如何确定照度基准以及什么是光源?

    谢谢您、  

    Josph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Joseph ,模型  具有出色角 IR 抑制功能的 OPT3004 环境光传感器 (ALS)(SOT-5X3 封装)   

    1. Lux 基准 是使用测试期间放置在传感器旁边的校准照度计进行测量的。

    2. 光源 是标准白色 LED、光强度调整为大约达到 2298lux 足够的距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +添加信息

     您好、 Joseph Scherphorn  

    首先、我需要为您提供更多信息

    背景:

    在功能测试期间、我们团队观察到某些传感器返回的照度输出明显低于预期。 具体来说、有一个传感器返回 1719lux 受控的 白色 LED 光源 具有的测量照明度 2298lux (使用校准后的照度计测量–【如果可用,插入器件模型】)。

    我们的内部 PE 工程师通过按比例缩放中定义的精度范围来评估了该结果 数据表、2000lux(可接受范围:1600–2400lux) 。 基于此、他们根据进行了计算 2298lux 、预期输出应在内 1838.4–2757.6lux

    这是因为实际传感器读数是多少 1719lux ,它被确定为 NG 输出范围时、输出噪声会发生什么变化。


    ❖我们的问题

    1. 应用是否有效 2298lux 输入 并从中内插可接受的输出范围 2000lux 基线 指定的输出电压是多少?

    2. TI 是否正式定义了 精度范围或测试方法 对于 2000lux 以外的 lux 输入值(例如,对于 2298lux)?

    3. 根据测得的 2298lux 输入(在白色 LED 下)、返回值为 1719lux 视为超出规格

    4. 启动 “0.01lux 至 83klux“测量范围 数据表中提到的精度意味着传感器可以在此整个范围内保持精度、或者仅在 2000lux 时才能保证精度?

    此外、TI 询问:

    “如何确定照度基准和光源是什么?“

    我们确认:

    • 照度基准是使用校准后的照度计获得的  

    • 光源为 A 白色 LED 、与数据表条件一致。

    如果您能指导我们的工程师使用的内插方法是否可以接受、以及在 2298lux 照明下、此类 1719lux 读数是否正式超出规格、我们将不胜感激。

    期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、  

    我想了解有关您拥有的器件的更多信息。 请提供带有批次追踪代码的标签图片。 这将有助于我们支持您的关注。  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph

    SMT=>PCBA Test=>组件:并且问题发生在 ALS 测试站中。 因此,标签不能准确知道哪一卷材料和哪一个标签有缺陷。 那么、还有其他方法可以检查吗? 正如我的主要问题一样

    1. 应用是否有效  2298lux 输入  并从中内插可接受的输出范围  2000lux 基线  指定的输出电压是多少?

    2. TI 是否正式定义了  精度范围或测试方法  对于 2000lux 以外的 lux 输入值(例如,对于 2298lux)?

    3. 根据测得的 2298lux 输入(在白色 LED 下)、返回值为 1719lux  视为超出规格

    4. 启动  “0.01lux 至 83klux“测量范围  数据表中提到的精度意味着传感器可以在此整个范围内保持精度、或者仅在 2000lux 时才能保证精度?

    另外,如果你需要图片标签从其他卷,我可以为你提供.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、  

    这不是预期行为、但我需要在进一步评论之前验证测试设置。

    您能提供测试设置的图像吗? 和测试文档/程序?

    该器件是否存在低照度报告行为? (例如,通过 AB 交换)

    到目前为止、有多少器件已经过测试?  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph

    请帮助我查看 描述错误现象的报告 文件://C:/Users/83000670/Downloads Parrot_Light-sensor-issue.html

    在 PCBA 功能过程中、传感器在 ALS 测试站进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph Scherphorn、希望您能理解我的问题。 我根据规格评估结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、  

    这是一个单元正确吗? 在测试的多少个中?

    测试协议似乎是合理的。  

    我最想了解参考是如何建立的、这在图像中并不清晰。 参考传感器相对于 OPT3004 位于何处?   

    文件链接中是否应该有更多信息?  我无法访问。  

    虽然 TI 没有专门定义 2000lux 之外的精度规格、但可以 将所述 2000lux 规格中的可接受输出范围内插。   

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn