This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST-BSD:有关 AWRL1432 BSD v4.1 中的非相干求和和 SNR 计算的问题

Guru**** 2611195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1529614/awrl1432boost-bsd-questions-regarding-non-coherent-summation-and-snr-calculation-in-awrl1432-bsd-v4-1

器件型号:AWRL1432BOOST-BSD

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我想了解非相干求和的实现以及中 SNR 值的检测矩阵 TI 1432BSD 演示 v4.1 、尤其关注多普勒 DPU。

据我所知、多普勒处理中涉及两个非相干求和级:

  1. 多普勒 FFT 输出之和 Rx 天线上的绝对值

  2. 多普勒 FFT 输出的总和(或最大值) DDMA 频段的绝对值
    (从演示中,它使用 求和 )

在检查该dopplerProcHWA_ConfigHWA函数时、我有几个问题:

1.关于在 Rx 通道间进行非相干求和求平均

系统中HWA_FFT_MODE_OUTPUT_SUM_STATS使用、执行该操作 仅累加 。 但是、我想知道为什么这个求和之后没有求平均阶跃(即除以 Rx 通道数)。

这是因为平均值计算推迟到最终的 SNR 计算、其中检测矩阵用于提取 SNR、然后除以非相干求和元素的数量?

然而,从代码,我没有找到这样一个划分机制:

noisedB = DPU_CFAR_CONV_LOG2Q11_TO_20LOG10((float)cfarCellNoise);
snrdB = DPU_CFAR_CONV_LOG2Q11_TO_20LOG10((float) detMatLog2[rangeIdx * numDopplerBinsPerBand + dopplerIdx]) - noisedB;

那么 SNR 值就不会如此 不会 正确考虑非相干求和?
例如、在中 mmwave_automotive_toolbox_3_2_0 、具体在中 lab0007 medium_range_radar 、则显式显示不一致的求和值 除以总结次数

/* 4. Note that the peakVal is taken from the sumAbsRange. */
detObj2DRaw[numDetObj2D].peakVal = sumAbsRange[rangeIdx] >> obj->log2numVirtAnt;
/* 5. Note that the SNR is taken from the CFAR output. */
detObj2DRaw[numDetObj2D].rangeSNRdB = cfarDetObjSNR[detIdx2] >> obj->log2numVirtAnt;

您能解释一下为什么这个平均值计算在 1432BSD 演示中没有应用吗? 还是在处理链的稍后阶段隐式处理?

2.关于 DDMA 频段求和和以及求平均

该步骤对 DDMA 频带以及配置中的多普勒 FFT 输出绝对值求和:

cfg->staticCfg.detectionMode == DPU_DOPPLERPROCHWA_DDM_SUM_ACROSS_BANDS

此外、我在代码中注意到使用了以下行:

hwaParamCfg.accelModeArgs.fftMode.butterflyScaling = (cfg->staticCfg.numDDMABands-1); //ToDo: tweak scaling, now we average

我想问:

  • 为什么缩放值设置为numDDMABands - 1

  • 此步骤是否旨在执行 一般般 在 DDMA 频段上进行非相干求和后、是不是在 4 个 DDMA 频段上?

  • 为什么是呢 求平均值 适用于 DDMA 频段、但在前面的问题中不适用于 Rx 通道?

对于这些设计选择背后的原理、我不胜感激。

感谢您的支持。

此致、

Yuri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这里有此演示的更新文档。 TI 将与您联系以提供文档

    谢谢你
    Cesar