This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:源代码的哪一部分将 ADCBuf 数据收集运行到 L1/L2 RAM 中?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1528979/iwr6843aop-which-part-of-the-source-code-runs-the-adcbuf-data-collection-to-l1-l2-ram

器件型号:IWR6843AOP

工具/软件:

尊敬的 TI:

请问“import_3D_RAM"或“或“mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS"中“中的哪个源代码部分将缓冲区数据收集运行到 L1/L2 People_Tracking?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    演示中有 EDMA 调用来实现这一点。 它们是在 开箱即用演示的 DPC_ObjDet_rangeConfig 中设置的。