This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:复位期间 AWRL4632 的焊球状态

Guru**** 2580915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1529460/awrl6432boost-ball-state-of-awrl4632-during-reset

器件型号:AWRL6432BOOST

工具/软件:

尊敬的 TI:

您好! 我是 Jason。

我想在复位期间检查 ARWL6432 的焊球状态。

例如、H10 的引脚状态在复位期间为“OFF/OFF/OFF"。“。

我想知道复位期间“关闭/关闭/关闭“的确切含义。

“关闭/关闭/关闭“是否意味着 Hi-Z 状态?

还是意味着低电平状态?

如果在 H10 引脚上添加外部上拉电阻器、复位期间是否可以保持焊球 H10 的逻辑高电平状态?

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    是的、BGA 焊球将处于 Hi-Z 状态、您可以从外部将其上拉或下拉。

    此致、

    Sreedeep