This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:MRR 模式下多普勒速度表示的说明 (AWR1843AOPEVM)

Guru**** 2580485 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1529570/awr1843aopevm-clarification-on-doppler-speed-representation-in-mrr-mode-awr1843aopevm

器件型号:AWR1843AOPEVM

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在使用 AWR1843AOPEVM、并成功刷写了中距离雷达 (MRR) 二进制文件。

我想澄清输出数据格式中多普勒速度值的表示和转换。

我目前的理解如下:

  • 当物体(例如车辆)移动时 朝向 多普勒速度值是多少

  • 何时移动 远离 多普勒速度值是多少 正极

关于从原始数据转换多普勒速度值:

  • 如果数据中的多普勒速度为0x0100(对应于十进制 256)、则实际的多普勒速度为:

    256 / 128 = +2 m/s
  • 如果数据中的多普勒速度为0xE200(对应于有符号 16 位格式的–7680)、则实际的多普勒速度为:

    -7680 / 128 = -60 m/s

请确认此解释和缩放(除以 128)对于 MRR 模式下的多普勒速度值是否正确?  

感谢您的支持。

此致、

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    请参阅 MRR 可视化工具源代码中的 getDetObj 函数来解析点云。

    路径: C:\ti\radar_toolbox_ \tools\visualizers\MRR_GUI\Read_serial_port_and_plot_object_location.m

    此致、

    Samhitha