This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:关于 MMWAVEICBOOST SOP 跳线

Guru**** 2579805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1529496/iwr6843-about-mmwaveicboost-sop-jumpers

器件型号:IWR6843

工具/软件:

您好、

我认为模式会根据短接的 SOP 跳线而变化。

以下模式有什么作用?

开发模式=????

功能模式=???

闪存编程=???

此致、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有关不同 SOP 模式的更多详细信息、请参阅 IWR6843 数据表 (www.ti.com/.../iwr6843.pdf) 部分:8.5 引导模式(页面:63)。

    总结:

    功能模式: 器件引导加载程序将用户应用程序从 QSPI 串行闪存加载到内部 RAM 中并将控制切换到内部 RAM。

    刷写模式: 器件引导加载程序循环工作、允许将用户应用程序(或 TI 提供的器件固件补丁)刷写到串行闪存中。

    调试模式/开发模式: 引导加载程序被绕过并且暂定 R4F 处理器。 这使得用户能够在一个已知点上连接仿真器。

    谢谢、

    Swarnendu