This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432BOOST:请求 UART 中断模式配置支持

Guru**** 2581305 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1526264/iwrl1432boost-request-for-uart-interrupt-mode-configuration-support

器件型号:IWRL1432BOOST
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI 专家、

希望您做得好。

我目前正在努力启用 UART IN 中断模式 开箱即用体验。 我已经查看了提供的示例代码、但我仍然遇到了 串行监视器中的错误消息 安全规定。

为了确保我没有错过任何关键的配置步骤、您能否提供一个清晰的步骤或最佳实践列表、以正确地在中断模式下设置 UART?

您就此提供的指导将非常有助于解决问题并使 UART 通信按预期运行。

感谢您的支持!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您正在进行哪个演示、所使用的 SKD 和工具箱版本是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在使用 液位检测演示 消息流 Radar Toolbox SDK 版本 3.10.00.05、 mmwave_L_sdk_05_05_03_00 CCS 版本 20.0.1.4__1.6.1

    我已经回顾了 SDK 中提供的 UART 回调示例、但我会一直看到 “读取时出错“ 打开电路板电源时、串行显示器上会显示一条消息。 此消息重复、没有任何其他输出。

    请帮助我确定根本原因并提供分步流程。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我这边的演示工作正常。 我假设您在逐一发送配置时收到了此问题。
    我刚刚将 syscfg 从轮询模式更改为中断模式。 我收到每个发送的命令的完成确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否分享在代码中实现的 UART 回调函数、以及 UART 读取被初始化的位置?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以先尝试阻塞模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于阻塞模式、我执行了以下步骤:

    在中 其中概述了 SysConfig 文件、我更改了 读取 写入传输模式 最终目的 阻塞



    我编写了一个UART_read_init()函数来配置 UART。

    我在dpc.c文件中调用了这个函数。

    但不会获得任何输出。
    您能帮助我确定出可能出现的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharan、

    我在中启用 UART 阻塞模式 、我没有收到"Error reading" CLI_TASK 中存在的任何日志—一切似乎都正常。 但是、仅在我使用时才会出现此问题 回调模式 。 您能看一下并帮助验证一下吗?

    谢谢、

    Amara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharan、

    这是我正在进行的项目、请尽快更新我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    那么、该功能在阻塞模式下是否按预期工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharan、

    我已经测试了中的 UART 阻塞模式 、我没有得到任何"Error reading"日志—一切似乎都正常工作。

    但是、我的要求是使用 回调模式 。 您能否帮助验证这一行为或指导我确保基于回调的 UART 正常运行?

    谢谢。此致、
    Amara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享一下到目前为止在回调函数中所做的工作吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharan、

    现在我得到了初始输出、每当我从串行监视器发送数据时、UART 回调函数就会被触发。 但在回调函数内打印接收到的数据时、我有时会注意到数据不匹配。

    下面是我为解决我之前遇到的“错误读取“日志而执行的步骤:

    1. 在中断模式下启用 UART、并在回调中处理读取和写入操作。

    2. 实现了相应的回调函数。

    3. UART_read每次回调执行后都会初始化 Re。

    4. 快速评估已启用、在代码中传递了配置并注释掉 CLI_TASK。

    如果还有其他问题需要检查、请告知我、以避免数据不匹配。

    此致、
    Amara Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能给我分享一下 UART 的修改代码文件吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解析 Sharan。