This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:IWR6843

Guru**** 2612755 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1528988/iwr6843aop-iwr6843

器件型号:IWR6843AOP
主题:IWR6843 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

 

如您所知、我们最近开始将 Industrial Visualizer python 代码库移植到 C++、以便删除 GUI 相关代码并使其余代码在 MCU 上运行。  

 

 

我们移植了 3D 人员跟踪和跌倒检测来实现这一点。 我们的下一个任务是将生命体征监测器件移植到 C++。 但在这样做之前、我们使用 TI 工业可视化工具对 VitalSign 演示进行了测试。 但是、上的跌倒检测似乎根本不起作用。  

 

跌倒检测功能可在 3D 人员跟踪演示中完美运行。 但在生命体征监测演示中根本不起作用。 我多次通过 python 代码库来查看是否运行了不同版本的跌倒检测并发现了差异。 但只有 1 个版本的跌倒检测代码可同时运行 3D 人员跟踪演示和生命体征演示。 因此、我相信问题来自于我们上传到 IWR6843 的 TI 雷达二进制文件

 

 

那么、用于生命体征演示的演示二进制文件中是否存在会导致跌倒检测不起作用的已知错误? 还是我们遗漏了一些东西?  

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    生命体征链与帧速率和线性调频脉冲配置密切相关。 因为配置中的任何更改都会导致生命体征数据路径中断。 我建议将 3D 人员跟踪与跌倒检测和生命体征分开作为单独的功能。 将两者结合会导致问题

    此致