This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2080:组装处理

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3021, HDC2021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1528531/hdc2080-assembly-handling

器件型号:HDC2080
主题中讨论的其他器件:HDC3021HDC2021

工具/软件:

您好、

我的一位客户想要寻求指导、因为他们知道该器件不能暴露在 PCB 清洗过程中使用的大多数化学品中、并且不应直接在传感器上涂抹粘合剂或胶带。 考虑到这一点、我们想知道是否有可用的选项(或者可能有采用相同布局的替代器件)带有可拆卸的保护盖、可以在清洁期间屏蔽传感器。

理想情况下、他们正在寻找一种解决方案、使我们能够在整个组装过程中保护传感器、然后在操作之前安全地取下盖子而不会导致损坏。 团队对此是否有任何建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail:  

    是的、我会引导您的客户选择 HDC2021 或 HDC3021。 它们带有可拆卸的聚酰亚胺胶带盖。  胶带盖可防止在制造过程的某些阶段(例如 SMT 组装、PCB 板清洗和保形涂层)可能出现的污染物。 组装后、可以取下胶带盖、传感器正常使用。

    此致、

    Sakeenah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakeenah、我向客户提出了以下建议、但他们注意到 HDC2021 与之前的 0-100% RH %频谱不一致。 不过、可以看到 HDC3021 的封装略有不同。 这些是需要考虑的主要权衡因素吗?

    此外、我的客户已经联系我、问:对于 他们使用的原始 HDC2080DMBR、能否详细说明水进入传感器的外露窗口时、例如在 SMT 机器清洗期间、会发生什么情况?

    是否仅存在玻璃/铜迹线、或者窗口内是否有某种海绵介质、可在液体蒸发之前保持液体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail:

    HDC2021 和 HDC3021 都是 I2C、但请注意、它们与软件不兼容。 HDC3x 系列确实具有更高的 RH 精度规格、因此我推荐它、而不是 HDC2x 系列。  HDC302x 器件用户指南提供了一个比较表 https://www.ti.com/lit/ug/snau265d/snau265d.pdf 

    检测元件使用其 介电常数随环境 RH 变化的聚合物。 它必须暴露在环境空气中才能正确测量 RH。  如果 HDC2x 的传感器腔体发生水滴、则 RH 测量值将突然达到峰值、然后降至 0%。 它将保持在 0%、直到水干燥为止。 我从一个使用 EVM 的小实验复制了一个示例图形。  

    此致、

    Sakeenah