This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91200:pH 传感器建议

Guru**** 2652315 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7715, LMP7721, LMP91200, LMP91000EVM, REF3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1521183/lmp91200-ph-sensor-suggestion

器件型号:LMP91200
Thread 中讨论的其他器件:LMP7721、LMP7715、、 LMP91000EVMREF3220

工具/软件:

你(们)好  

我们正在开发具有以下要求的 pH 传感器板

以下是要求  

您能推荐运算放大器和 ADC 吗  

此外、如果有任何评估套件可用于测试

此外、请分享有关 pH 传感器布线的任何参考 PCB 设计指南

要求:

 

pH  传感器 精度:±0.1  pH

分辨率:±0.1pH  

pH 电极的输出阻抗:10mohm 至 1000mohm(pH 电极的典型特性)   

放大器的输入阻抗:>1 Tohm

温度补偿:不需要

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    对此有任何更新?

    此外、是否有任何采用 LMP7721 和 LMP7715 的评估板

    另一个查询、

    数据表表明、LMP7721 采用 LMP7715 组合:

    但 AN-1852 使用 pH 电极进行设计(修订版 A) 表明使用两个 LMP7721

    应该遵循哪一个。

    您能告诉我们 LMP7715/14 的用例吗?

    有任何与 TIDA-00561 类似的评估板吗

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMP91200 是一款适用于 pH 电极的模拟前端 (AFE)。 数据表和产品页面上提供了我们的相关文档: https://www.ti.com/product/LMP91200#tech-docs LMP91200EVAL 板已停产、现已不再提供。 LMP91200 采用 0.65mm 间距的 TSSOP-16 封装;我建议将其安装在芯片 Quik PA0034 上进行评估。  https://www.digikey.com/en/products/detail/chip-quik-inc/PA0034/5014708

    LMP77xx 产品由 TI 的另一个业务部门拥有。 我会将您的帖子发送给他们、以便他们回答您对他们的产品的问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ren

    为了准确检测 pH 传感器、您建议使用哪一种传感器?

    基于 LMP91200 的解决方案还是  LMP7721 与 LMP7715 系列的组合?

     


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 LKN、

    LMP7721 在环境温度范围内的输入电流看起来更好、而在最高温度范围内、LMP91200 也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你 (Ron) 好

    您推荐哪一个? 可通过 LMP91200 和 LMP7721+LMP7715 检测实现精确的 pH 值检测(精度更改为 0.01 分钟)

    LMP7721 和 LMP7715 是否有任何评估板?

    因为我们想首先使用开发套件进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kln、

    此处提供了这款 LMP7721 的唯一评估板: https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/LMP7721MAEVALMF-NOPB/2513243

    LMP7715 是保护缓冲器、根据传感器的用途远、可能需要也可能不需要。  

    [报价 userid=“653253" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1521183/lmp91200-ph-sensor-suggestion ]    pH 传感器精度:±0.1 pH

    此电压单位值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    如果传感器在附近、我们就不需要  LMP7715 了。

    LMP7721 与 LMP91200 之间的哪一项比较、您会推荐使用哪一项?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于实现低 IIB 和 Vos 的 LMP7721。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  /  Ren Schackmann

    我们计划使用 LMP91200

    评估板 不可订购。 您能推荐替代产品吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还对应用手册上的三轴连接建议提出了另一个问题

    在我的例子中,pH 传感器是来自 Atlas科学的镀锡铅丝。

    如何进行三轴连接? 有任何建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kln、

    我该如何进行三轴连接? 是否有任何建议?

    我认为您不需要一个。 您需要保护电路板上的“+"布线“布线并去除“+"布线“布线上的阻焊层

    [引述 userid=“653253" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1521183/lmp91200-ph-sensor-suggestion/5860669 #5860669“]

    我们计划使用 LMP91200

    评估板 不可订购。 您能推荐替代产品吗?

    [/报价]

    我别无选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  /  Ren Schackmann

    这种保护布局不是必需的?

    是否有其他用于 LMP91200 的评估板?

    是否有计划在将来推出 LMP91200 评估板?

    目前很难获取评估板。

    评估板 可供订购?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否使用 LMP91000 评估板代替 LMP91200

    我可以在哪里购买下面的电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要这种保护布局?

    强烈推荐。   我找不到点单的地方。

    我将转接回您的 LMP91xxx 测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kln、

    否、LMP91000EVM 与 LMP91200 不兼容。 引脚排列不同、LMP91000EVM 没有正确使用 LMP91200 所需的保护布局。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    感谢您的答复。

    我将 LMP91200 与 MCP3421 用于 pH 应用。

    其中 MCP3421 的内部基准电压为 2.048V

    我对 LMP91200 基准电压有几个疑问、

    TIDA-00561 中、 使用 REF3220 使基准电压为 2.048。

     LMP32100 是否使用 3.3V 作为基准电压?

     如果我使用 3.3V 作为基准电压、则 VCM=3.3/2=1.65

    当 LMP91200 的 pH 0=434mV 时、输出为 1.65+0.434V=2.06V、这接近 MCP3421 的最大基准电压、这是否会成为问题? 我的理解是正确的

    我可以共享 PCB 布局以进行审查吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kln、

    是的、这可能意味着 LMP91200 输出非常接近、甚至超过 ADC 的基准电压。 只要 LMP91200 的电压不超过 VDD、3.3V Vref 就应该合适了。

    是的、我很乐意查看您的 PCB 布局。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森