This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:MSS 记录器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, AWR1843AOPEVM, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1527848/awr1843aopevm-mss-logger

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:AWR1843AOPAWR1843

工具/软件:

您好、

在刷写 AWR1843AOP 中的代码后检查 MSS 记录器数据、但是 MSS 记录器引脚仅显示连续高值 (3.1V)。 MSS Logger 数据未显示在示波器中。 AWR1843AOP 运行所需的电压在限制范围内。 这背后的可能原因是什么?

此致、

Savita Lunia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Savita、

    您能帮助我了解您的应用中对 MSS 记录器的要求吗?
    让我与硬件专家核实,如果对于记录仪,您需要任何特定的设置

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saswat:

    我们已将 Lab007 MRR 的预构建二进制文件刷写到 AWR1843AOPEVM 中。
    我们能够成功刷写二进制文件、然后切换回功能模式(通过关闭 S3 开关将 SOP2 设为低电平)后、我们需要通过 UART (MSS Logger) 接收雷达数据、但没有传输任何数据。  

    如果 NRST 在 SOP 引脚稳定之前超过 1.7V、则不会将器件置于正确的 SOP 模式。 我认为 SOP 模式仅在功能模式下正确锁存、因为开关在电路板上电之前关闭、并且 SOP2 引脚在上电后保持稳定(低电平)。

    此致、

    Savita Lunia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Savita:

    请评论 您正在探测的引脚是什么? 您正在运行任何演示吗? 下面是我们与另一个客户分享的类似主题、可能有助于 AWR1843AOPEVM:雷达原始数据采集和 MRR — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:

    感谢您分享类似的主题。 我们已经 在程序中检查了 PINE2_PADAJ 的 SOP 配置和探测。 我们使用 MRR 演示、OOB 演示和 ODS 演示。 我们可以刷写代码并检查闪存 IC 引脚上示波器中的数据、但在功能模式下使用时、数据不会出现在闪存 IC 引脚上。

    此致、

    Savita Lunia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Savita:  

    感谢您的澄清。  

    在功能模式下、AWR1843 在启动期间通过 QSPI 从闪存 IC 加载固件映像。 因此、如果您正在探测 QSPI 线路、您应该会在上电后立即看到一个活动的短暂突发、因为器件将映像读取到内部存储器中。 引导过程完成后、QSPI 闪存接口不再处于活动状态、并且不会向闪存发送或从闪存发送运行时数据。 所有运行时输出均通过 UARTB_TX 发送出去。  

    此外、简要说明一下、AWR1843AOPEVM 上不存在引脚名称 PINE2_PADAJ。 请确认您正在探测的物理针脚或网。

    要继续、我建议在 EVM 的 UARTB_TX 引脚处进行探测、如果您在引导时对 QSPI 读取进行故障排除、请确保在上电时立即进行捕获。  

    此致、

    Aydin