This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001-Q1:OPT3001-Q1、表面盖的透射率要求

Guru**** 2582155 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1529171/opt3001-q1-opt3001-q1-requirements-of-transmittance-of-the-surface-cover

器件型号:OPT3001-Q1
主题:OPT3001 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

项目中的客户将使用 OPT3001 - Q1。

OPT3001 - Q1 是否对表面盖的透射率有任何要求? 客户打算使用半透明材料。

谢谢

Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Xiaoxiang  

    许多客户使用透射率为 5%甚至低于 5%的覆盖玻璃。   请务必记住、这会增加有效最小分辨率。   

    例如 、在 100ms 转换时间下、OPT3001 的分辨率 Result_LSB = 0.08Lux、  如果使用 10%透射玻璃、则 RESULT_LSB = 0.8Lux(解读为覆盖玻璃表面的照度)

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn