This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:MMWAVE-MCUPLUS-SDK 是否提供雷达用例支持

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-MCUPLUS-SDK, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1528081/awr2944evm-does-mmwave-mcuplus-sdk-have-radar-use-case-support

器件型号:AWR2944EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR2944、MMWAVE-MCUPLUS-SDK

工具/软件:

考虑将 EVM 用于 AWR2944。

MMWAVE-MCUPLUS-SDK 是否 支持雷达芯片用例?
是否可用于构建 BIOS/DSP 应用程序?
它是否存在视觉和雷达 SDK(缺少)等问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、SDK 支持雷达芯片。

    不可以、所有 SDK 应用都是 FreeRTOS。

    不是、此 SDK 具有当前支持、它不是“放弃“。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gabriel -

    您能告诉我...

    -我对  在 EVM 本身上加载配置和捕获有兴趣 — 我预计这些现在是 FreeRTOS 支持的吗?

    -另外,是否有示例代码允许直接使用 DSP 设置/捕获和访问采集缓冲区,而无需读取存储的文件?

    再次感谢您帮助我了解这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、此处 SDK 中有一个 DDM 示例、您可以使用该示例

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\ti\demo\awr294x\mmw\awr2944_mmw_demoDDM.appimage

    为了捕获、有一个可视化工具可供使用。

    https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWave_Demo_Visualizer /ver/4.7.0/

    如果要捕获实际的.bin 文件、则需要使用 DCA1000 进行数据采集。

    我不太确定您所说的获取缓冲区的含义、但 SDK 中存在许多驱动程序示例、您可以使用这些示例对您的示例有所帮助。 以下是这些示例所在的位置。

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mcu_plus_sdk_awr294x_10_00_07\examples\drivers

    此致、

    Gabriel