This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:跟踪的目标尺寸

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1526850/awrl6432boost-tracked-target-dimensions

器件型号:AWRL6432BOOST

工具/软件:

您好、TI 专家、

我想询问有关跟踪目标尺寸的信息。

当我检查 motion_and_presence_detection SDK 代码 (mmwave_L_SDK_05_04_00_01) 时、GTRACK_targetDESC 结构下方的 DIM[]数组似乎表示目标维度、是否正确?

/**@简要估计目标尺寸:深度、宽度、【高度】、多普勒*/
浮点 DIM[GTRACK_measurement_vector_size];

它们都是以米为单位吗?

对于 GTRACK_3D、DIM[]数组值是否是以米为单位的目标尺寸 y(距离方向)、x(宽度方向)、z(高度方向)和 v(径向速度)?

我想了解一个人的步行速度或缓慢行驶的车辆的大小、尺寸精度是多少?
我认为分配给目标的点数越多、越准确、需要多少点数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们。  您能告诉我它的用途是什么、以便我们能够让合适的团队提供帮助吗?  是否用于人员跟踪? 或汽车跟踪?

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    感谢您的快速响应。

    该应用程序用于固定式车辆中的内置 CAM。

    我们的客户希望检测人员和汽车的运动和尺寸。 但他们也想数点...  

    如果能得到有用的建议、我将不胜感激。

    此致、

    Taeyoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taeyoon:

    我正在为您研究这个问题、并将在本周结束时回复您并提供一些答案。 感谢您的耐心。

    此致、

    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taeyoon:

    正确、在 GTRACK_targetDESC 结构中、DIM[]变量确实表示估计的目标尺寸:深度、宽度、【高度】、多普勒。 它们的单位为米。

    在精度方面、我们没有明确的特性、因为性能在很大程度上取决于配置和功耗。

    我强烈建议您查看 MPD 的参数调整指南组跟踪器参数调整指南

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Vignesh K.