This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:使用 IWRL 14BOOST 板进行表面扫描、具有合理的空间分辨率

Guru**** 2611445 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWRL1432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1529224/iwr1443-plausible-spatial-resolution-with-iwrl-1432boost-board-for-surface-scanning

部件号:IWR1443
主题中讨论的其他器件: IWRL1432BOOST

工具/软件:

我正在 处理的应用是谷物/干燥固体。 我想测量水箱的地形、如图所示。  

据我所知,采用 IWR1443 6x4 天线布局时,深度 (z) 分辨率很好,在 MMS 中。 但在 Y/X 方向上、只有一个芯片的分辨率是什么样的? 我们在说厘米吗? 还是 m?  

Im 目前使用此芯片组 (IWRL1432BOOST) 的评估板、我甚至不知道从哪里开始使用它来生成可以看到的点云。 有任何建议吗?