This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5231:静态电流

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1528653/tmag5231-quiescent-current

器件型号:TMAG5231

工具/软件:

您好:

我们正在查看具有 1.8mT 和 20Hz 的 TMAG5231A2C 器件、以检测按钮按下操作。

我们想知道 2uA 静态电流适用于被锁存为高电平还是低电平的输出吗?  两种状态消耗相同的电流?

谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    输出是推挽式、因此在高输出状态和低输出状态下的电流消耗应大致相同。  我只希望在输出引脚上存在某种负载导致其拉出或灌入电流时才会出现变化。

    谢谢、

    Scott