This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:高帧速率

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1526439/iwrl6432-high-framerate

器件型号:IWRL6432

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

目前我通过 SPI 获取 ADC 数据。 我的问题是、我的配置只能达到 5fps。

最大 fps 速率也是 10 对吗?

那么、是否有可能获得更高的帧速率(例如~100fps)并通过 SPI 捕获 ADC 数据?

或者、使用 DCA1000 可以实现这一点吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这在很大程度上取决于您要采集的 ADC 数据大小。 根据您的配置、数据大小是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     例如、这种配置。 我需要更高的帧速率、例如 50 ms 或更低的帧周期。 我知道 ADC 数据在帧空闲时间内发送、但这可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想我们会查看这种配置下大约 64KB 的 ADC 数据。 如果您希望整个演示同时运行和捕获数据、则可能难以在 50ms 内运行。 如果我们完全切断 UART 传输、并进行一些优化、我们可能能够接近 50ms。
    此外、您目前如何捕获 ADC 数据? 是通过 FTDI 芯片还是通过逻辑分析仪?

    通过逻辑分析仪捕获数据的速度会更快、因为它支持更高的 SPI 频率。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前我通过 FTDI 芯片捕获数据。 我还可以使用 DCA 1000 采集数据。 但它对我来说更容易通过 SPI 处理... DCA1000 是否可以实现?

    我无法选择逻辑分析仪。 这是因为总体设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试通过 UART 移除所有 tlv 输出、只需通过 FTDI 芯片通过 SPI 发送 ADC、看看是否可以达到预期的帧速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 SPI 无法实现。  但我认为它适用于 DCA1000、数据看起来正确。