This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944P:调试 D 版本芯片上的射频传感器启动问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1526876/awr2944p-debugging-rf-sensor-startup-problem-on-d-version-chip

器件型号:AWR2944P

工具/软件:

  • 当 MSS 执行 MMWave_init () 或 MMWave_start () 时、系统可能会在 Mailbox.c 中的 Mailbox_waitWriteAckIntr () 函数处挂起
    • 挂起是由 Isack 剩余 0 引起的、这意味着  从不接收到来自另一个内核 的 ACK 信号、从而导致死锁。
  • 上述问题仅在 AWR2E44P D 版本芯片中发生、在 AWR2E44P G 版本芯片中不会发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    您能否确认是否在应用中使用任何 HSM 服务?  

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问您所指的 HSM 服务的哪些方面? 我的当前应用程序只调用 mmwave_init()、如果成功、它会打印 Hello World!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    从 HSM 服务中、我指的是您在演示 syscfg 中的任何位置配置 hsmclient?

    在此处共享一个片段以供您参考:

    请检查并告诉我您是否在演示中启用了此选项。

    此外、您能否确认是否将任何默认演示用于测试、还是自定义应用?

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    syscfg 中的 HSMCLIENT 设置与您连接的图片完全相同、但我不使用任何与 HSMCLIENT 相关的函数。 这会有什么影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    如果您未使用任何 HSM 服务、则可以在 syscfg GUI 中禁用此 HSMCLIENT 配置。 如果这样可以解决您的问题、请告诉我。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果我关闭 HSMCLIENT、就不会卡住。 
    但是、同样的方法仍然会卡在我们正在开发的项目中。
    请告诉我此问题可能在哪里引起。 请告诉我该尝试什么。 谢谢!