This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:有关预编译的二进制文件固件无法在 IWRL6432BOOST 上运行的问题

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, IWRL6432BOOST, IWRL6432AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1517602/iwrl6432boost-regarding-the-issue-that-the-prebuilt-binaries-firmware-fails-to-run-on-the-iwrl6432boost

器件型号:IWRL6432BOOST
Thread 中讨论的其他器件: IWRL6432AOPEVMIWRL6432

工具/软件:

您好、专家

    我使用的开发板模型是 IWRL6432,升压版本为 RPOC17 REV.B

     我测试了以下几种情况。

    1. 开发板中刷写了固件“radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\prebuilt_binaries\out_of_box_rtos.appimage"<xmt-block0>“ Out_Of_Box_Demo。

     刷写器件后、可以在串行端口上显示固件的版本号。 然后、

     我通过可视化工具将以下配置信息发送到开发板、并获得了固件不支持的命令(如下 txt)。

     e2e.ti.com/.../error2.txt

     2. 我 Personal_Electronics 在开发过程中刷了“radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Industrial_and_binaries\mm Wave_Demo \prebuilt_binaries\mmw“

     电路板在固件“ave_demo_xwrl6432.appimage"之后“之后、当开发版本切换回“应用模式“时、直流输入电源为 5V3A、

     但没有从串行端口获取信息(类似于 1 中的版本信息)。

     根据场景 1、我分析了开发板不应损坏、但现在无法在该快速开发板上运行程序。 请帮帮我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    试试这个吗?

    C:\ti\MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\prebuilt_binaries\xwrL64xx-AOP\motion_and_presence_detection_demo_AOP.release.appimage

    请告诉我它是否有效? 如果没有、请发送照片 和屏幕截图、确认您正在执行的步骤。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

       我尝试了您提到的固件、但它也没有日志输出。

       以下是操作步骤

      第 1 步 :将电路板调整为闪存模式、 然后选择电路板类型

       

      步骤 2 选择串行端口和固件后、刷写成功

       

      步骤 3 选择电路板进入应用模式、重新启动并观察日志

       

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送开关设置的照片和串行显示器设置的屏幕截图。 确保将开关设置为功能模式。

    此致、

    Nate  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Nate、

    已将刷写模式设置为“Off"。“。

    功能 模式设置为开启。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我现在来看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在功能模式下、请设置 1.6 关闭以启用 I2C。

    好极了

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

       感谢您的答复。 我将于下周返回公司并测试此商品。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    我尝试关闭 s1.6、但仍然无法看到版本日志输出。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    观看本视频

    https://www.ti.com/video/6349200931112

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    我按照视频中的说明打开可视化工具。 点击“Send configuration to device“时、会出现以下错误。

    我仍然认为器件可能存在问题、即器件在启动时无法发送版本日志。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     以 115200 波特为器件打开串行终端时、是否看到任何输出? 如果没有、听起来您的 EVM 可能无法正常工作。 您还有一个可以测试的工具吗? 还是要测试的另一台计算机?

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    由于我没有第二个 IWRL6432BOOST、因此我使用了 IWRL6432AOPEVM 进行测试。

    当我插入 IWRL6432AOPEVM 开发板时、刷写过程 (C:\ti\MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\prebuilt_binaries\xwrL64xx-Aspox\motion_and_presence_detection_demo_pax.release.appimage)、使用串行端口助手查看版本日志并顺利完成调试。

    我更换了另一台计算机并使用 115200 的波特率来检查 IWRL6432BOOST 是否具有任何版本日志输出。 结果是否定的。

    我还有一个问题。 固件“motion_and_presence_detection_demo_pox.release.appimage"位于“位于 AOP 目录中。 它的名称还包含单词“AOP"。“。 此固件可以在 IWRL6432BOOST 等不属于 AOP 类型的电路板上运行吗? 如果这个答案是肯定的,那么我的开发板似乎有什么问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里我还有一个问题。 固件“motion_and_presence_detection_demo_pox.release.appimage"位于“位于 AOP 目录中。 它的名称还包含单词“AOP"。“。 此固件可以在 IWRL6432BOOST 等不属于 AOP 类型的电路板上运行吗? [/报价]

    AOP 应用映像无法在升压板上运行。 使用升压板上的升压应用图像。 这样可以吗?

    此致、
    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    [引述 userid=“358670" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1517602/iwrl6432boost-regarding-the-issue-that-the-prebuilt-binaries-firmware-fails-to-run-on-the-iwrl6432boost/5833724 #5833724“]

    试试这个吗?

    C:\ti\MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\prebuilt_binaries\xwrL64xx-AOP\motion_and_presence_detection_demo_AOP.release.appimage

    [/报价]

    我没有可以在 IWRL6432BOOST 上运行的固件。 我尝试按照这个指示。

    您是否可以建议使用可在 IWRL6432BOOST 上运行的固件路径?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    对于 IWRL6432BOOST、请使用以下参数:

    C:\ti\MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\prebuilt_binaries\xwrL64xx-evm\motion_and_presence_detection_demo.release.appimage

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    我尝试了你对这个文件所说的。 功能  模式激活后、串行端口仍然没有输出任何内容(就像我们在上面执行的其他测试一样)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您的计算机可能有问题吗?  您可以在其他计算机上测试吗? 此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    我使用另一台计算机重复上述步骤、但仍然看不到日志输出。

    1.设置为刷写模式

    2 闪存 操作成功

    3 设置为功能  模式

    4 未看到日志输出。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用 tera 术语吗? 这是我使用的 CLI 工具。

    另外、请尝试将两个开关的 S5 切换至 OFF 位置。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    这就是 Tera Term 所看到的。(将 S5 切换至关闭状态)

      

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    S5 在这里、请关闭它。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    抱歉、我误认为是 S1.5。 即使关闭 S5 后、仍然没有日志输出。

      

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您是何时订购此电路板的? ES1 芯片是否可行? IC 上的第一行是否显示 XL6432 或 IWRL6432? 如果是 ES1 器件、则需要运行 较旧的 SDK。 请尝试访问 https://www.ti.com/tool/download/MMWAVE-L-SDK /05.01.00.03

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    我已经购买了一年多了。芯片上是“XMLR",“,我、我想这是用于 ES1 芯片。  可以运行该旧版本。

    谢谢