This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5056-Q1:等离子清洗对 PCBA 的影响

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1527135/drv5056-q1-impact-of-plasma-cleaning-on-pcba

器件型号:DRV5056-Q1

工具/软件:

尊敬的支持团队:

终端客户询问在 PCBA 上执行 120 秒等离子体清洁是否会对 DRV5056A2EDBZRQ1 元件产生任何影响或潜在风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

    Im 没有意识到这是一个问题。  但是,我会看到我们的包装团队是否收到了有关这种清洁方法的任何反馈或退货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SKY、

    我们找不到任何专门说明 SOT-23 封装因等离子清洗而损坏的文档。 我们从封装团队那里听说、等离子清洗是所有器件的常用工厂程序、使用这种方法时、您应遵循 IPC 对安全性、质量和清洁度的一般要求。  具体而言、按照此过程、PCB 应符合 IPC-610D 标准。

    谢谢、

    Scott