This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG3001:3D 磁性霍尔传感器、TMAG3001 分辨率确认。

Guru**** 2582195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1527337/tmag3001-3d-magnetic-hall-sensor-tmag3001-resolution-confirmation

器件型号:TMAG3001

工具/软件:

您好:

。  TMAG3001A1:±40mT、±80mT
TMAG3001A2:±120mT、±240mT

我正在寻找以毫米为单位的分辨率计算、用于超短距离 ±μ s 40mT。  

灵敏度为 885LSB/mT 、因此 1LSB 为 1.12µT μ V   此传感器的磁分辨率是以 mT 为单位吗?

使用 3D 仿真工具后、适用于高度为 2mm、直径为 2mm 的圆柱形磁体、NdFeB、空气间隙为 3.6mm
B 范围= 37.49-17.75mT (0-2mm)

字段梯度=(37.49-17.75) mt/(2-0) mm= 9.87 T/m

现在、以 mm 为单位的分辨率为(传感器磁分辨率/场梯度)= 1.12µT /9.87T/m =  0.113µm μ s  这是正确的吗?

 

或者……

 

磁传感器分辨率=磁全范围/2pow12 = (40+40) mt /4096= 19.5µT μ s

分辨率(以 mm 为单位)表示 磁传感器分辨率/场梯度= 19.5µT /9.87T/m =  1.97 µm μ s

 

或者……

因为我仅使用  正极侧、即 0-2mm  所以、

磁传感器分辨率=磁性全范围仅为  4 0mT / 2pow12 = 40mT / 4096 = 9.7µT Ω

分辨率(以 mm 为单位)表示 磁传感器分辨率/场梯度= 9.7µT /9.87T/m =  0.989µm μ s。

 

所有这三种方法都给出了不同的分辨率,但想知道哪种方法是正确的计算方法。 请同样帮助。 或者在出现问题时也要纠正我?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    我们这一主题的专家今天到场了。  我已经通知他在明天回来的时候看看这件事。

    此致、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priya、

    感谢您在 E2E 上联系我们。  这里有一些关于数据表编写方式的细微差别。  命名范围与线性检测范围不完全匹配、此点已告知我们的数据表作者进行更新。  具体而言、检测范围如下所示:

    因此、对于+/–37mT 感应范围、我们应该有一个~74mT 的满量程范围、将其除以位数。  规格表条件中还表明、器件将 Conv_AVG 设置为 5h(32 倍过采样)。  因此、器件将在此条件下生成 16 位结果。

    SO (74mT / 216  )=~1.13uT / LSB  

    这的倒数为 885LSB/mT。

    选择 32 倍过采样后、您应该会得到大约 14.5 位的有效 ENOB。

    问题的另一个注意事项是将磁体的运动转换为器件的输出。  您指定了一个恒定磁场梯度、但您可能不会观察到这种情况。  我建议使用 TI 磁感应仿真器 来帮助识别与您计划使用的磁体相匹配的磁场变化。

    通常、磁场会随着距离呈指数级变化、因此在大多数情况下我不希望看到常数。  但是、在某些情况下、磁体在传感器滑动时会产生 3 个轴之一呈线性变化的区域。  在该区域上、您可能能够更准确地对距离应用线性近似。  以下应用手册可能对您尝试做的事情有所帮助。

    https://www.ti.com/lit/ab/sbaa513b/sbaa513b.pdf