This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1075:将 A0 连接到 SDA

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1528430/tmp1075-connecting-a0-to-sda

器件型号:TMP1075

工具/软件:

您好的团队、

对于 I2C 地址设置、客户希望将 A0 连接到 SDA。 它们是否可以在不使用电阻器的情况下将 A0 直接连接到 SDA?

设备: TMP1075NDRLR

在 E2E 上找到了与其他器件相同的问题、但我想确认适用于 TMP1075 的问题。

此致、

森田市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morita:  

    A0 引脚可以直接连接到 SDA、无需电阻。  

    此致、

    Sakeenah