This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:EVM 天线数字形式的辐射数据

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS, IWRL6432AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1525445/iwr6843isk-evm-antenna-radiation-data-in-digital-form

部件号:IWR6843ISK
Thread 中讨论的其他器件: IWRL6432AOPEVM

工具/软件:

您好!

是否可以通过数字形式获取 Rx 和 TX 天线的数字天线辐射数据以进行自身的距离仿真?

它是这些 EVM 的理想选择

  • xwr6843 磁盘
  • iwr6843isk-ods
  • xwr6843aopevm
  • iwrl6432aopevm

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下资源提供了相应 EVM 以及 AOP 器件的天线辐射方向图:

    天线辐射方向图

    您能否说明此查询背后的理由? 不过、所有必要的信息都可以从上面链接中粘贴的图表中检索。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    非常感谢您的答复!

    是的,我一直在寻找这样的数据。 但对于我们的情况,如果我们可以把它作为数字数据而不是准备好的图表是理想的。

    在尝试所有这些 EVM 之前、我们想对街道上理论上可以实现的覆盖范围进行仿真。

    因此,数据点对于我们来说是理想的,所以我们不必将图表数字化。

    非常感谢您的帮助

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我了解您的要求。 但是、我们需要签署 NDA 才能共享所需的数据。 我请您联系当地的 FAE(现场应用工程师)、以便在这方面进一步开展工作。

    请帮助关闭此 TT。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何获得当地 FAE 的联系? Slight smileμ s

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白。 我们的 FAE 将与您联系。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swarmendu:

    您能告诉我 FAE 联系我需要多长时间吗?

    非常感谢您的帮助

    此致

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我会跟进这一问题。

    同时、您能否说明要寻找哪种终端应用?

    谢谢、

    Swarnendu