This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944PEVM:如何使自动 PHY 在 AWR2944P EVM 上运行

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1518593/awr2944pevm-how-to-make-auto-phy-work-on-awr2944p-evm

器件型号:AWR2944PEVM

工具/软件:

您好、

根据 mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mcu_plus_sdk_awr2x44p_10_00_00_07\examples\networking\lwip\enet_cpsw_tcpserver、根据 SDK 自述文件中的指导将其更改为支持自动 PHY、但遇到以下错误。 您是否可以检查并告诉我可能的原因、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您能否确认客户是否对其 EVM 进行了以下硬件修改以启用自动 PHY 功能:

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shruti,

    您是否可以共享 BU 的测试软件和硬件设置、以便我们可以进行比较以找到可能的原因、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shruti,

    下面的显示了最新日志、请检查并告诉我调试注释。 sdk4.7.0.0 中的 CPSW_tcpserver 示例运行、硬件、syscfg 和软件代码更改以 1Gbps 运行自动 PHY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请查找测试 TCP 服务器示例所需的硬件设置:

    必须在 EVM 和主机 PC 之间使用路由器或以太网交换机。 另外、请确保路由器或以太网交换机已启用 DHCP。

    如果您使用 Auto PHY 进行此测试、并且您的路由器中没有自动 phy 连接器、则必须使用介质转换器板来实现从自动 phy 端口到路由器的连接。 在此处共享一个片段以供您参考:

    所以、现在你应该在你的端连接到 EVM auto phy port -->媒体转换器板-->启用了 DHCP 的路由器/以太网交换机-->主机 PC

    如果您对此主题有任何进一步的疑问、请告诉我。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shruti,

    客户尝试将 EVM 连接到以太网交换机系统、与 RJ45 端口连接、运行 TCP 服务器和 UDP 客户端演示、可以很好地分配地址。 使用自动 eth 端口连接时、无法建立链路。 因此、硬件连接应正常。

    我发现客户没有按以下方式更换电路板、会影响连接测试吗? 我的理解是 ESD 二极管只会影响与 ESD 相关的。

    15、组装 D18 和 D19 ESD 二极管

    期待您的评论。 谢谢。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    最好进行用户指南中提到的所有修改、因为团队已经使用类似的硬件设置进行了验证。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shruti,

    您能否查看内部信息并与我分享软件工程和二进制 BU 曾经验证过的经验、以便我可以进行交叉检查、真的很感激。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    我们能否首先查看基本的外部环回示例、以验证自动 PHY 是否正在响应?  

    在此处共享示例日志以供参考:

    确保在运行测试时使 phy 处于活动状态并链接日志。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shruti,

    很抱歉、此处的更新较晚。 上周、我们专门为 PHY 转换器更换了一个新的电源适配器。 我们可以关闭该问题。

    谢谢。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    很高兴知道您的问题已解决、请在此处关闭该主题。

    此致、

    Shruti