This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5273:断电期间的 TMAG5273 中断引脚

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1527903/tmag5273-tmag5273-interrupt-pin-during-power-down

器件型号:TMAG5273

工具/软件:

大家好、我们当前的设计包括 TMAG5273 传感器、我们通过电池为其供电并将其用于防篡改。 我的问题是、如果 TMAG5273 的电源中断、并且在断电之前生成了中断、那么中断引脚值是否会通过断电存储? 换句话说、TMAG5273 内部是否有非 volatatile 数据存储结构?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mert:

    感谢您发布到传感器论坛!

    TMAG5273 没有非易失性存储器。 如果设备断电、设备将恢复为默认设置。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    非常感谢您快速而简单的回答。

    此致。