This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:测试源 MMWL_testSourceConfig () 问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1526525/awr2243-problem-about-test-source-mmwl_testsourceconfig

器件型号:AWR2243

工具/软件:

您好、我们基于 AWR2243 “mmwave_devp-02_04_00"工程“工程在测试源 MMWL_testSourceConfig () 上进行了测试、并遇到了自开发算法解析 CSI2 数据结果与测试源参数不一致的问题。 例如、测试源将目标编号设置为 2、将目标距离设置为 10 米、但实际算法会得到 7 个目标距离和 2 米的目标距离。
我们确认已通过 MMWL_testSourceConfig () 配置 AWR2243。 我们自己开发的算法还测试了其他源数据、并验证了该算法没有问题。 现在、我们已经确定 AWR2243 的输出 CSI2 数据存在问题。 我可以问:
使用 MMWL_testSourceConfig () 配置后、AWR2243 是否可以稳定输出与测试源参数匹配的 CSI2 数据?
2.如何获取 tsArgs.rxAntPos [i]。 antPosX 和 tsArgs.rxAntPos [i]。 在测试源中定义和设置 antPosZ? 是否有必要匹配射频板上的天线布局?

3.是否有办法验证 AWR2243 的输出 CSI2 数据是否与测试源的参数配置相匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying:

    1.是的,假设测试源参数设置为有效范围

    2.请参阅 ICD 中的表 5.75 (mmwave_DFP_02_04_00/docs/mmwave-radar-Interface-Control.pdf)

    RSS 在测试源模式下处于非活动状态、因此在技术上无需匹配射频板上的天线布局、但在测试时会很有用。

    3.除了通过后处理来运行,我不这么认为。

    您是否尝试过使用 mmWave Studio 中的默认测试源配置?  如何捕获 CSI2 数据?

    谢谢您、

    Jin