This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:用于配置雷达并在不使用 mmWaveStudio 的情况下捕获数据

Guru**** 2582745 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, AWR1843AOPEVM, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1519819/dca1000evm-to-configure-the-radar-and-capture-data-without-using-mmwavestudio

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843AOPEVM、MMWAVEICBOOST、

工具/软件:

こんにちは μ s

「AWR1843AOPEVM「」」MMWAVEICBOOST「」の評価キット構成 DCA1000EVM DCA1000EVM
を使用して、生のADCデータを取得しています μ s

現在、ソフトウェア「mmWaveStudio」を使用して、レーダーの設定とデータキャプチャを行っています
「mmWaveStudio」を使わずに、PCから直接レーダーの設定やデータ取得を行いたいのですが。

USBやLANに関する技術情報(通信コマンドの詳細など)はありますか?
ご指導を賜りますようお願い申し上げます。μ s

ありがとう、そしてよろしく、μ s

吉田千尋 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们的雷达工具箱中提供了一个名为 studio CLI 的工具。  

    C:\data-nobackup\2025\radar_toolbox_3_00_00_05\tools\studio_cli

    (也在 TI Resource Explorer 上最新版本的 Radar Toolbox 中提供)

    此工具 可在没有 mmWave Studio 的情况下执行配置。  

    而是使用在 EVM 上运行的目标代码。

    仍使用 DCA1000 板采集数据

    请看一下。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    我很抱歉在问了我的问题之后后续行动出现延误。
    感谢您提供有关 Studio_CLI 的信息。
    根据你的答复、我认为我的工作将取得进展。

    感谢 Cesar 的回答。
    如果我还有其他问题、我可能会再次与您联系、因此我感谢您届时的支持。
    谢谢、我期待与您合作。

    吉田千弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    Cesar