This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:TX 退避设置

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1527332/iwr1843-tx-backoff-setting

部件号:IWR1843

工具/软件:

您好:

我在 Tx 退避设置为 0dB 的情况下执行了自校准。
当对射频输出使用这些结果 (MM Wave_Calibration Data_t) 时、我将 Tx 退避设置为不同的值、但增益没有按预期变化。
(尽管设置了 2dB 退避值、但实际退避小于 0.5dB。
此外、我确认、在不使用 Wave_Calibration MM.Data_t 的情况下传输射频时,按预期应用退避。)
在使用以前保存的 Wave_Calibration、Data_t 时、是否有任何必要的过程或设置来正确应用退避?
还是预期会出现这种行为?

此致、
Yasuaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasuaki、  

    您能告诉我您正在使用哪个版本的 SDK 和固件吗? 您还能分享用于校准和射频输出 测试的配置吗? 您还能介绍一下如何测量 TX 功率吗?

    谢谢。此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasuaki、  

    您是否还可以确认如何设置校准的退避值?  

    您需要使用 rlRfTxFreqPwrLimitConfig 自校准应用手册的这一部分所述的 API

    此致、

    Josh