This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126-Q1:TMCS1126-Q1 差模降噪中 VREF 和 VOC 引脚的电路配置

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1126-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1527491/tmcs1126-q1-circuit-configuration-for-vref-and-voc-pins-in-tmcs1126-q1-differential-mode-noise-reduction

器件型号:TMCS1126-Q1

工具/软件:

大家好、TMCS1126-Q1、我有疑问

在查看 TMCS1126-Q1 应用手册时、当 VREF 输出到外部时、使用 L5、C7、VREF 的电容为 20nF、我们使用电阻电压分布来产生 VOC、并且电路仅在内部配置、而不在外部输出

问题 1:  即使我没有向外部提供 VREF 引脚、也有必要应用 L5 和 C7 吗?

问题 2:  在查看应用手册时、我将 VOC 与 VS 相连、但在哪种情况下应该连接它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    问题 1: 当您说“不要将 VREF 引脚连接到外部“时、表示您不使用 VREF 引脚? 如果您的原始计划是使 VREF 保持断开连接状态、则不需要 L5 和 C7。  

    问题 2: 数据表中的一个部分说明了过流检测以及将 VOC 设置为何种值。 如果您查看数据表、则会显示在不使用时将 VOC 连接到 VS、这正是您在发送的原理图中看到的结果。

    此致、

    Holly