This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:在哪里重新引入射频误差?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1526565/awr2944-where-retun-the-rf-error

器件型号:AWR2944
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:

您好、

请帮助我检查根本原因我得到射频错误

RL_RET_CODE_ADC_FORM_INVAL_IN (28U)
 以及返回误差的位置。

从以下来源:

此致、

Bolong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请提供更多背景信息。

    您正在使用什么演示? 是什么?

    您正在使用什么配置文件?

    您实际执行此操作的步骤是什么?

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    d:/ti/mcu_plus_sdk_awr294x_09_00_00_15

    d:/ti/sysconfig_1.19.0

    d:/ti/ccs1260

    mmwave_mcuplus_sdk_04_06_00_01

    DDM 类型

    mmwave_open () in  
    mwDemo_openSensor ()
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以按照“Reval = 0“的方式更改配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我想按如下方式跟踪错误:

    错误:毫米波配置失败[错误代码:–3110 子系统:93]

    错误的含义是什么?

    我可以 为编译 ti/control/mmwavelink 吗

    mmwave_sdk_device=awr2944
    似乎只支持 am273x?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当输入的配置 1 无效时、触发该错误消息。 仔细检查一下、使用原始配置时是否能够运行演示。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    醇、

    您是说原始配置演示位于 mmwave_mcuplus_sdk_04_06_00_01\ti\demo\awr294x\mmw\profiles\dDM_awr2944\中吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是第一个问题。

    此致、

    Gabriel