This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3004:电源电压的差异是否会影响光学参数?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1527486/opt3004-will-the-difference-in-supply-voltage-affect-the-optical-parameters

器件型号:OPT3004

工具/软件:

您好:

作为标题、我已查看 OPT3004 数据表、但找不到电源电压与光学参数之间的关系。  

OPT3004 通常以 3.3V 的电压运行。 我认为我的项目的 Feed 1.8V,只是想检查这是否会影响其光学性能。

 

此致

韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Webber、  

    在建议的 Vdd 工作范围 (1.6V-3.6V) 内、电源电压应该对响应/光学性能没有影响。  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn