This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944P:用于调试的 AWR2944P CCXML 目标配置问题

Guru**** 2584655 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944P, AWR2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1526646/awr2944p-awr2944p-ccxml-target-configuration-issue-for-debug

器件型号:AWR2944P
主题: AWR2544 中讨论的其他器件

工具/软件:

I  

我想在创建.cXML 目标配置文件时使用 CCS 调试 AWR2944P 应用、gthe choic AWR2944P 是无法找到的。

如何获取它?

BR、

Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrien:

    较新版本的 CCS(即 v20 及更高版本)支持 AWR2944P。

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shailesh:

    感谢您的答复。 我尝试使用 CCS 20.0.2.0 为 AWR2944P EVM 创建一个新工程、但我无法:

    是否有办法以其他方式创建项目?

    BR、

    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrien:

    我看到、到目前为止、SDK 并未附带适用于 AWR2944P 的 CCS 示例。 具体时间、您能否编辑 AWR2544 .ccxml(搜索此内容)并将器件更改为 AWR2X44P? 如果您遇到这方面的问题、请告诉我。

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shailesh:

    我能够使用调试器播放 R5F 应用程序并编辑 AWR2544。  

    现在、我想使用完整的 CCS v20+ IDE 继续使用 AWR2944P 开发应用。 您提供的缓解措施仅在工作区中提供了 AWR2544 演示、但我想要的是适用于 R5F 和 C66 目标的现有代码。

    如何继续?

    BR、

    Adrien